This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:降压电路

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017193/lm5164-buck-circuit

器件型号:LM5164

你(们)好

降压电路如下所示:

波形如下所示:

从上图中可以看出:Vout 的变化似乎是由 Vin 引起的、对吧? Vout 的负载很小。

这意味着如果 Vin 突然从正常(48V)变为低电压(30V)、Vout 从正常(15V)变为高电压(20V)、请参阅波形中的尖峰、 为什么 VIN 减小、Vout 升高?  

请帮助 解释这一点。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的输入电压变化 非常快。  VIN 的压摆率是多少?

    您可能需要更多的输入电容来减缓 VIN 中的阶跃。   

    此外、检查布局以了解从 VIN 到器件 FB 节点的寄生耦合、等等

    您可以使用输入阶跃在修改后的 EVM 上测试此情况、并查看 EVM 的行为是否相同。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输入电压下降或输出电压上升是异常的。 但哪一个先采取行动? 如果 Vout 是由 Vin 引起的?


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您应该使用恒定输入电压和恒定负载测试该设计、并查看是否所有  

    波形正常。  然后施加输入电压阶跃并观察输出电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将收空此帖子。

    如果您有更多问题、可以重新打开。

    谢谢