This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:有关 TS 引脚的问题

Guru**** 2392735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020630/bq24640-question-about-ts-pin

器件型号:bq24640

尊敬的团队:

客户有如下问题

如何定义 VLTF/VTCO 的73.5%和34.4%? 谢谢!

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    它们直接来自电气特性表:

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。