This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:bq24640不对超级电容器充电以设置电压、IT#39;s 在2V 时停止充电。

Guru**** 2392285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018061/bq24640-bq24640-ckt-not-charge-supercap-to-set-voltage-it-s-stop-charging-at-2v

器件型号:bq24640

你(们)好

我使用 BQ24640 IC 为超级电容器58F/16V 充电。 根据设计、ISET 设置为3A、O/P 电压设置为8V。

如果超级电容器电压低于1V、则 BQ ckt 不会在设定的输出电平为超级电容器充电。

它在2V 时停止充电。 如果我将超级电容器外部充电至2V 至3V 以上并将超级电容器连接至 BQ 充电电路、则在设定的电压电平上将超级电容器充电至超级电容器。

请建议我做什么。 我发送 PH、REGN、Iout、HIDRV 和 LODRV 的电路图和波形。  LODRV 引脚电压始终为低电平。

       e2e.ti.com/.../SUPERCAP_5F00_CHARG_2D00_00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在一个波形上发送 PH 电压、输出电流、输入电压和输出电压、以便观察到它们?

    此外、发生这种情况时、TS 电压是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) PH 电压-1.94V

    2) TS 电压- 1.72V

    3) I/P 电压- 20V

    4)充电电流- 2.5A

    5)输出电压- 1.91

    I 充电超级电容器模块58F/16V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我无法从一次性测量中收集所需信息。 我同时需要示波器上所有请求的波形。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生

    我们只有双通道示波器、我一次性为您提供 HIDRV 和 LODRV 波形。

    我还给出了电路图、昨天给出了 PH、TS 引脚的电压。

    在 LODRV 引脚上、我们在为超级电容器充电时不观察任何波形和电压。

    请告诉我为什么 LODRV 引脚上没有任何波形和电压。

    谢谢

    Santosh Birari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处找到 PH _ HIDRV & HIDRV _ LODRV 的波形

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    请阐明当 LODRV 信号未显示任何内容时、是否会进行2.5A 充电。 如果超级电容器正在充电、LODRV 信号将切换。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生

    如果电容以2A 电流充电、LODRV 信号不会显示任何内容。 REGN 电压为6V。

    我想它在非同步模式下充电。

    需要将电阻器串联到 BTST 引脚上?

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    根据数据表、"当超级电容器电压低于2V 时、充电器被强制进入非同步模式。"此外、"在非同步运行期间、低侧 MOSFET 的体二极管可以在高侧 N 沟道功率 MOSFET 关闭后传导电流正电感器电流。"

    如果您低于2V、则将处于非同步模式且无 LODRV、因为低侧 MOSFET 通过体二极管导通。

    充电停止时、您能否验证 FB 电压和超级电容器电压? 如果 FB 电压为2.1V、且输出不正确、请仔细检查 FB 分压器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    当超级电容器充电停止时、FB 电压为0.5V。 我根据 计算检查正确的 VFB 值。

    随附了 I use 双 MOSFET SH8KA4数据表。 是否需要使用单个 MOSFET、请给出建议。

    e2e.ti.com/.../sh8ka4tb_2D00_1003260.pdf

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    充电停止时、您能否立即确认 STAT 电压和 TS 电压? 之前您已确认充电时的 TS 电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    当充电停止时、STAT 引脚电压为108mV、TS 引脚电压为1.71V。

    谢谢

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电停止时、输入电压是多少? 您的输入额定值是多少?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    输入电压为20Vdc。 输入电压电源的额定电压为0至30V 直流@ 5A。

    当充电停止时、所有点电压均在下方给出

    I/P 电压:20V 直流

    O/P 音量:1.8V

    pH 值:1.88V

    HIDRV 体积:1.98V

    TS 电压:1.71V

    VREF 和 CE 电压:3.3V

    ISET 电压:278mV

    STAT Vol (STAT 容积):108mV

    PG 电压;130mV

    VFB 电压:460mV

    BTST 体积:7.93V

    REGN 电压:6.0V

    谢谢  

    桑托什

    e2e.ti.com/.../SUPERCAP_5F00_CHARG_2D00_00-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在单个图上获得四个波形吗? 所提供的波形不会向我显示太多信息、因为它们不是全部在一起...

    谢谢、

    Mike Emanuel