请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS53679尊敬的 TI 团队:
我不熟悉这种高功率密度多相降压设计(电力电子产品的新功能)。 我需要使用 PV 阵列作为输入设计近2.5kW 的功率、并计划利用此多相拓扑为额定电压因马力而异的 BLDC 电机供电(1HP、2HP。 高达10HP)、对于1HP、可考虑将此额定值示例设置为70V、8A 和110V、8A。
建议将此应用用于具有 PV 阵列输入电压和 MPPT 的高功率密度多相设计、如下所述
1.85Vdc、10A、并降至70V、8A 范围内的输出电压。
2.125Vdc、10A 并降至110V、8A 范围内的输出电压。
3. 185Vdc、10A 并降至160V、8A 范围内的输出电压。
期待尽早收到您的来信。
谢谢、此致、
Pranesh K