This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:用于铅酸电池组的 BQ34z110

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, TIDA-010030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019150/bq34z110-bq34z110-for-lead-acid-battery-pack

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: TIDA-010030

大家好、

我们的客户对 bq34z110有两个问题。

在 bq34z110的第3页中、PACK-未与器件接地相连。 您能为您提供建议吗?  

对于 bq34z110、 我们有用于锂离子电池电量监测的 TIDA-010030。 从您的角度来看、bq34z110是否适用于铅酸电池监控? 化学参数是否很难测试和获得?  

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您对此问题是否有任何答复?

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测量电池电压时、将监测计连接到电池的负极端子而不是 PACK、可消除由于感测电阻引起的电压波动。 监测计的电源电流对于监测而言通常可以忽略不计、因此需要进行权衡。

    bq34z110运行阻抗跟踪算法、因此支持铅酸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    非常感谢您的回复!

    根据客户的需求、您是否有任何用于对铅酸电池进行电量监测的参考设计、因为之前没有相关经验?

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从阻抗跟踪的角度来看、这与其他支持的化学物质的一般开发流程相同。 有关  一般信息、请访问 training.ti.com/battery-management-deep-dive-technical-training。

    对于 bq34z110、客户可以使用数据表和 EVM 用户指南中的应用信息。 这些示例也适用于铅酸电池。