This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:EMI 相关问题

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020418/bq25731-emi-related-questions

器件型号:BQ25731

在 BQ25731的参考设计中、Lodrv MFET 的栅极上有150pF 电容器; 150pF 似乎相当高-这对于降低栅极速度以符合辐射发射标准而言至关重要吗? -还是其他原因?    

有关降低 EMI 的几个 TI 应用手册建议在 HIRV 栅极驱动器自举输入引脚和自举电容器之间串联一个电阻器; 这是否也适用于 BQ25731? –如 BTST1和 BTST2引脚之间 C1和 C2上的电阻所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    感谢您的联系。

    是的、您回答正确。 150pF 电容器用于降低导通和关断速度。 它有助于降低 EMI。  您可以在此处放置一个占位符、但 将其保留 为未填充状态以进行原型板/初始测试。

    原理图上没有 C1或 C2。 但是、如果您讨论的是 C15、C16、是的、您可以在此处添加一个串联电阻器到 BTST 以减缓开通。

    在该领域、您可以将我们充电器的功率级设计与其他直流/直流转换器相同。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”