This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020072/uc3842-uc3842

器件型号:UC3842

您好!

我正在使用反激式构建紧急电源。 我的输入电压为400V、输出电压为12V。 我正在使用峰值电流模式控制。 我可以将此配置与 UC3842的辅助绕组一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以按照图中所示的方式调节辅助绕组的反激。 您的原理图需要更多工作。 您的电流感应不正确。 如图所示、移除电流感应电阻器、在 MOSFET 源极与 GND 之间添加电流感应电阻器、然后将电流感应滤波电容器 CC 直接放置在 ISENSE 引脚上、方法是将其移动到电流感应滤波电阻器 RC 的另一侧。 在 COMP 和 FB 之间、您可能需要在 Rcomp 电阻器上串联另一个电容器。 在 初级变压器绕组上添加一个 RCD 钳位。 祝您设计顺利。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经按照建议连接了 Rsense。 对于与 Rcomp 串联的电容器、如何选择哪个值有效? 我可以为此获取任何资源吗? 此外、我目前还面临 Vcomp 问题。 它设置为1.3V、因此我看不到任何明显的 ISNS 和输出电压。 如果我也能获得一些有关 COMP 引脚的建议、那会很有帮助。

    此致、

    Aarohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarohi、

    该设计看起来更接近至少拥有所有正确的组件占位符。 在设计补偿时、这将在一定程度上取决于反激式运行的是 CCM 还是 DCM、这将最终决定所需的初级磁化电感值、从而确定峰值电流。 我建议您下载并试用 TI Power Stage Designer。 这是一款非常简单的设计仿真工具、TI 免费提供、可在您的 PC 上本地运行。 您可以选择拓扑、输入设计参数并在所有设计临界情况下查看波形。 您还可以尝试使用缓冲器设计工具和补偿设计工具。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢。 我设计了我的类型 II 补偿网络、Rcomp = 200k、Ccomp = 500pF、CHF = 100pF。 我尝试通过直流电源提供 Vcomp、并将其从0.7V 更改为6V、但仍然在引脚上仅获得1.3V。 我在 MATLAB 中检查了我的闭环补偿。 我的临界情况是:Vmin=350V、Vmax=400V、Rloadmin=6.61 Ω、Rloadmax=50 Ω。 我的相补角介于45、7度和0度之间。 我正在设计 DCM 反激式转换器。 由于 TI 的功率级设计器仅支持 CCM、因此我无法使用它。 如果您能提供一些有关如何调试 Vcomp 的建议、那将非常有帮助。 由于 Vcomp 停留在1.3V、在接下来的两个二极管压降后、我得到0V、因此没有明显的 ISNS。  

    此致、

    Aarohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarohi、

    从功率级设计器首页、您可以选择反激式拓扑。 您将看到下面的屏幕、必须启用下面圆圈内的"非连续导通模式"单选按钮。 您可以看到支持所有四种操作模式

    单击功率级中任何黄色突出显示的组件、您可以调整滑块旋钮以查看输入的输入/输出参数上的理想波形。 下面是初级 MOSFET Q1和次级侧二极管 D1的波形。

    在调试您的电路方面、我无能为力、但我建议您将其分解并简化。 移除启动电阻器并从直流实验室电源中施加固定的 VCC 偏置、以便您可以看到 VCC 自举绕组是如何启动的、还是它是如何启动的? 验证 VREF=5V、这样您就知道 PWM 处于激活状态。 如果自举绕组未出现、这意味着您没有 FB、因此 COMP 一直处于低电平。 检查变压器绕组的相位、验证点极性、测量并验证磁化电感。 检查 FB 电阻分压器网络、 并确保电阻器值正确、焊接 时不会出现任何短路或开路情况。

    另一个30Ω:您应该在 MOSFET 的栅极上添加一个串联栅极电阻器~10k Ω、并联肖特基二极管、使阴极朝向 PWM 输出。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    排印错误:"无 FB、因此 COMP 卡在低电平"应为"无 FB、因此 COMP 为高电平"