主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1、 EV2400、 BQSTUDIO、BQ78350 、 BQ76930
我有一个 BQ78350-R1评估板、我已针对7节串联电池进行了配置。 我有7个电池在夜间运行放电日志。 当我进入时、电池已放电至低于1V、BQ 软件已锁定。 我强制它退出并移除死电池、用一组新的电池替换它们、但现在 BQ 软件不会确认连接了有源板。 电路板按预期启动(当按下 BOOT 按钮将 TC1拉至低电平时放电 FET 打开、并且 VREG 输出上的电压为2.5V。(但是充电 FET 不会打开、不确定这是否相关)
我还尝试使用电源而不是电池。 相同结果:器件未确认。
我在 另一台计算机上尝试过 EV2400和评估板、结果相同。
我尝试重置 EV2400、结果相同。
我不认为评估板是坏的--应该存在的电压看起来是存在的。 是否有办法检查 EV2400是否已死? 我是否缺少评估板的一些东西?