This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:是否可以实现扩频?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003-Q1, LM5141, LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019827/lm76003-q1-spread-spectrum-possible

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5141LM61440

您好!

是否可以在直流/直流 LM76003-Q1上引入"展频"? 或者是否有一个版本可以考虑它?
非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,安东尼奥

    LM76003-Q1没有扩频功能。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有与 LM76003-Q1类似的扩频版本? 谢谢、Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio:

    如果您可以使用控制器解决方案、则 LM5141具有扩频功能。 对于转换器解决方案、如果40V 是可接受的、则可以选择 LM61440。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、好的、谢谢、我给您发送了一封私人电子邮件、希望我能找到合适的 Daniel Li、否则、您能给我写回吗? a-***@ti.com

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法焦:

    我看到了您的电子邮件、以后不会再回复您。