This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:替代/替换建议

Guru**** 2810155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54334, TPS54335A, TPS54336A, TPS54302, TPS56339, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020002/tps54336a-alternate-replacement-recommendation

器件型号:TPS54336A
主题中讨论的其他器件:TPS54334TPS54335ATPS54302TPS56339TPS62933

考虑到我无法在任何地方找到库存、是否有建议的直接替换? 此设计需要8至18V 的输入范围、3A 时的输出为8V。 该封装是带有外露焊盘(DDA)的 SOIC8。

去看、有一个替代器件会被推荐。 重要的是长期可用性。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David   

    推荐的替代器件为 TPS54335A、TPS54334。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们之间的差异。  

    e2e.ti.com/.../Differences-between-TPS54334_2C00_-TPS54335A_2C00_-TPS54336.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于即时要求、这两个都不是当前布局的直接插件。

    对于任何未来的设计、这两种设计都不处于良好的位置。 数量非常有限、预计将于2022年年中交货。 甚至 TI 的数量也非常有限。 我不会愿意将其中的任何一个用于新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David  

    1.是的、没有引脚2引脚器件可以直接替代 TPS54336A。   

    2.我推荐 TPS62933、TPS54302、TPS56339用于您的未来设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我的角度来看、TPS62933太新了、TPS56339的最大输出电压为7V、因此不符合我的要求。

    但是、TPS54302看起来很有希望、我将继续这样做。 我仍然有保留意见、因为它似乎只在2月22日之后才可用。 这对于我们的原型周期来说太晚了。

    谢谢。