This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84424:TurboTrans 电阻器设计

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019532/tpsm84424-turbotrans-resistor-design

器件型号:TPSM84424

在设计 TurboTrans 电阻器时、我应该考虑总输出电容吗?

 TurboTrans 电阻可以承受多大的容差? 在设计 TurboTrans 电阻器时、应考虑的电流额定值是多少?

我是否可以获得 有关 TurboTrans 技术的培训视频的参考文档或链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的、在设计 TurboTrans 电阻器时、您需要包括有效输出电容(考虑电容器降额)、输出电压和 KTT 值。 有关详细信息、请参阅数据表7.3.7部分。 RTT 电阻器容差应为1% 0603封装。 优秀的参考文档是 EVM 用户指南。

    谢谢、

    Nancy