This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:应该采用哪种电路?

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020458/lm61460-q1-which-circuit-should-i-take

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

大家好、团队成员!

我展示了 LM61460的示例电路。

但数据表(Rev.F)和 WebBench 之间存在差异。  

我应该采用哪种电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke、

    您所指的是什么差异?

    一般来说、数据表仅涵盖典型的应用原理图、而对于 WEBench、您可以输入您的要求、如输入电压、输出电压、输出电流、温度、以获取特定原理图并查看仿真结果。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小燕!

    感谢你的答复。

    我知道 C、L 和 R 的常数会发生变化、但我不知道位置也会发生变化。
    Cout 的位置是否可以改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kensuke、

    Cout 的位置不变。 您显示的数字与数据集中的数字相同。

    如您所见、Cout 始终在输出和 GND 之间建立链路。

    此致、

    小燕