This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202:PSpice 仿真

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018323/tps562202-pspice-simulation

器件型号:TPS562202

Pspice Simulation

您好、先生、

我一直在尝试使用"TPS562202降压转换 器"在10V 至17V 的电压输入范围内实现5V@0.5A 的电压输出。 如上图所示、我曾尝试根据 Webench 上给出的配置进行 PSpice 仿真。 但是、我无法实现5V 的输出电压(我获得的是14.28nV)。 请 提供建议。

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我将仔细检查 PSpice 模型。 您可以使用 Webench 模型来运行。  

    BRS、  

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    感谢你能抽出时间。  如果  此型号有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    欧内斯特·勇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、  

    没问题、我正在运行它。 我明天将为您提供反馈。  

    Edwin、  

    BRS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、  

    我检查了 PSpice 模型。 它可以运行。  您能否检查波形?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、感谢您的回复。

    当我尝试实现1.05V 输出时、我设法获得与您相同的仿真波形。 但是、当我更改组件值以实现5V 输出时、似乎存在错误。   

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、  

    请更改 "启动"功能页面中的值。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    很抱歉再次给你带来麻烦。 我认为我已经解决了这个问题、但是随着我深入研究、我似乎仍然无法解决我的问题。 随附的图像是我的波形和电路配置的屏幕截图。 更改组件值后、我似乎仍然无法实现5V 的输出电压。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    欧内斯特

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、  

    您能否向我发送您更改了 BOM 的文件? 我的电子邮件:a0223743@ti.com。   

    BRS、  

    Edwin。