This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压监控器件 MAX6895替代产品

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018464/voltage-monitoring-device-max6895-replacement

主题中讨论的其他器件:TPS3808-Q1

你(们)好

我们是否有 MAX6895AALT+的 P2P 设备(封装:6 µDFN)? 或者、您能否帮助提供与  MAX6895AALT+竞争的正确器件?

MAX6895数据表:

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6895-MAX6899.pdf

如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    遗憾的是、我们没有适用于 MAX6895AALT+的 P2P 设备。  TPS3808-Q1 与 Maxim 器件类似、但 TPS3808-Q1具有低电平有效使能输入和复位输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。

     IMP811SEUS 如何? 我们是否可以选择 P2P?  

    IMP811SEUS 封装为 4-SOT143、复位阈值电压为2.93V。

    IMP811SEUS 数据表:

    pdf-html.ic37.com/.../IMP811_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们没有适用于任何监控器的此类封装。  我们的器件更小、功能与 IMP811SEUS 非常相似。  该器  件称为 TLV803E/809E/810E、封装尺寸为0.8mm x 0.8mm。

    可订购器件型号为 TLV809EA29DPWR。  此部件具有推挽/复位输出、2.93V 阈值电压和200ms 的/复位延时时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    是否有任何新的更新?  如果没有新的更新、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!