你(们)好
我们是否有 MAX6895AALT+的 P2P 设备(封装:6 µDFN)? 或者、您能否帮助提供与 MAX6895AALT+竞争的正确器件?
MAX6895数据表:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6895-MAX6899.pdf
如果您有任何疑问、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们是否有 MAX6895AALT+的 P2P 设备(封装:6 µDFN)? 或者、您能否帮助提供与 MAX6895AALT+竞争的正确器件?
MAX6895数据表:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6895-MAX6899.pdf
如果您有任何疑问、请告诉我。
您好、Shawn、
遗憾的是、我们没有适用于 MAX6895AALT+的 P2P 设备。 TPS3808-Q1 与 Maxim 器件类似、但 TPS3808-Q1具有低电平有效使能输入和复位输出。
本
感谢您的信息。
IMP811SEUS 如何? 我们是否可以选择 P2P?
IMP811SEUS 封装为 4-SOT143、复位阈值电压为2.93V。
IMP811SEUS 数据表: