This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:在高频下运行 UCC25640

Guru**** 2506655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020124/ucc256402-run-ucc25640-at-high-frequencies

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件:UCC25640

您好!

我正在考虑使用 UCC25640器件设计高频 LLC。
目的是减小电路的尺寸。 假设开关频率为300kHz 至1MHz。
我想问您一个有关变压器的问题。

如果变压器是小型化的、则很难使用一个变压器产生漏电感、并且需要使用另一个电感器、因此存在一个问题、即可能会不利于小型化。
如果你能就上述问题向我提出意见,我将不胜感激。

我还有一个问题。
UCC25640在 IC 内部有一个高侧驱动器、但是即使频率上升至500kHz、驱动能力是否有任何问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、

    建议不要将 UCC25640X 软启动后的最大开关频率高于350kHz、因为:

    UCC25640X 的热性能至关重要、因为 IC 内的高侧低侧驱动器会损耗

    2.如果开关频率较高,HO/LO 关断事件的谐振电流较小,可能触发 ZCS 保护。

    我们没有合适的解决方案来支持高达1MHz 的 LLC。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我了解开关频率。
    稍后、第一个问题是、您是否可以将泄漏电感告知我?
    此问题的目的是减小电路尺寸。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    我不认为高开关频率 LLC 必须使用外部谐振电感器。 我认为带漏电感器的平面变压器可以。

    云生