This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:启动与放大器;欠压

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020542/ucc28780-start-up-brown-in

器件型号:UCC28780

大家好、团队、

我正在使用 UCC28780、我正在使用降级板 EVM 021和 Mathcad File 来设计 ACF。  

我不明白如何执行启动以及如何设置欠压保护。

在演示板上,如果 Vin = 25V,UCC 可以通过 SWS 引脚启动,但为什么在 Vin 达到~ 85V 之前没有 Vout?

这是因为 UCC 还会检查输入电压到 VS 并将其与输入电压阈值进行比较吗?

此外,我们如何设置欠压阈值?  

感谢您的回答。

此致、

Maxime