This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824-Q1:看门狗时间和温度之间的关系

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016195/tps3824-q1-relationship-between-watchdog-time-and-temperature

器件型号:TPS3824-Q1

喂入时间和延迟时间是否受工作温度的影响? 您有特定的值吗? ℃、在-℃μ s 和125 μ s 时、这两个时间参数将如何变化? 有多少变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    请给我一点时间来检查并查看我们是否有数据。  谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我能够找到一些数据、但我仍在尝试将其全部整理出来。  我不确定数据是否包含所有温度数据点。  让我继续编译它、看看我有什么。  我想让您知道我仍在尝试为您查找数据的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我们有一些有限的数据、显示了与数据表中显示的最小和最大限制的+/- 20%。   由于设计很旧、因此无法保证我发现的数据随温度变化而变化。  请使用我刚才提到的内容作为过温行为的指南。  谢谢!

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    如果您有任何疑问、请告诉我。  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

     自从我上次回复您的主题后已经过了一周。  同样、如果您有任何有关 TPS3824-Q1的其他问题、请告诉我。  如果没有其他问题、并且您对我的回答感到满意、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢你。

    本