This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:当 BQ35100的 GE 为低电平时、当 Regin 连接到 BAT (3.6V)时、我检查 REG25为3.1V

Guru**** 2536800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016307/bq35100-when-ge-of-bq35100-is-low-and-i-check-the-reg25-is-3-1v-when-regin-is-connected-to-bat-3-6v

器件型号:BQ35100

当 BQ35100的 GE 为低电平时、当 Regin 连接到 BAT (3.6V)时、我检查 REG25为3.1V。

您能告诉我原因吗  

此致、

杨怀雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BQ35100的 GE 为高电平时,我检查 REG25是否为3.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balsong、

    当 GE 为低电平时、监测计断电。 您是否担心电池上有负载?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric Vos,

    电池上有负载。

    在我移除 Bq35100的上拉 VIN 后、当 GE 为低电平时  、REG25 为零。

    此致、

    杨怀雄