This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于标准原电池的简单电量监测计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018585/simple-fuel-gauge-for-standard-primary-cells

主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

对于我们的项目、我们需要估算原电池的剩余容量。
更具体地说、手持式产品由2节串联标准 AA 电池供电。
这些是任何人都可以购买的典型现成碱性电池。
该系列的初始标称电压为1.5 + 1.5 = 3V。 然而、当电池电量耗尽时、电压可低至0.9 + 0.9 = 1.8V。

我正在寻找一种经济高效的解决方案来提醒用户何时必须更换电池。
对电压进行粗略监控是否是一种解决方案?
您是否可以建议智能 IC 来完成工作或提供建议?


此致

Gabriele Filosofi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriele、

    我们仅有的初级电量监测计是 bq35100。 对于 AA 电池、您需要处于 Mn02 (SOH 模式)。 问题在于器件不会达到如此低的电压、因此您需要通过外部电源为稳压器供电、但需要将电池监控引脚连接到电池组电压。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    这对于我的应用来说封装太大了。 无论如何、我已经为简单的电压监控解决方案进行了大幅下降。

    此致  

    Gabriele