请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ35100您好!
对于我们的项目、我们需要估算原电池的剩余容量。
更具体地说、手持式产品由2节串联标准 AA 电池供电。
这些是任何人都可以购买的典型现成碱性电池。
该系列的初始标称电压为1.5 + 1.5 = 3V。 然而、当电池电量耗尽时、电压可低至0.9 + 0.9 = 1.8V。
我正在寻找一种经济高效的解决方案来提醒用户何时必须更换电池。
对电压进行粗略监控是否是一种解决方案?
您是否可以建议智能 IC 来完成工作或提供建议?
此致
Gabriele Filosofi