This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq78PL114:无法读取电压和温度数据

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQWIZARD, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020200/bq78pl114-unable-to-read-voltage-and-temperature-data

器件型号:bq78PL114
主题中讨论的其他器件:BQWIZARDBQ40Z50

您好,我需要您的帮助

1、左侧是 bqwizard 3.1的屏幕截图、右侧是手动(slua556),它们不同,为什么是?

2、clock commands->read all parameters,but the  voltage and temperature have not changed,我们能否提供解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    博城

    遗憾的是、由于器件的使用年限、我们无法提供调试帮助。 我们继续向已经投入生产并可以继续使用该器件的客户销售该器件、但不建议在新设计中使用。 请将 bq40z50作为备用器件进行研究。 它有大约15年的相关升级。

    谢谢、

    Eric Vos