This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:有关 UCC28063#39欠压和可闻噪声的问题。

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019978/ucc28063-question-about-ucc28063-s-brownout-and-audible-noise

器件型号:UCC28063

尊敬的专家

我们将欠压电压设置为150V,并测试输入交流电压低于150V,驱动器波形将关闭,但在这之后大约200ms 仍然存在  

驱动器波形将关闭。 我们不知道驱动波形冷凝器为什么不会始终关断。

波形图下方的~是总线电压,绿色是 Vgs。

2.当我们使用高于260V 的输入交流电时 ,整流器电桥后面的 C117会发出噪音,原因是什么?

我们测试总线电压和驱动波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel。

    您是说在150Vac 时、当控制器触发欠压阈值时、控制器停止开关、然后再次重新启动吗?

    您能否为我提供清晰可见的原理图?

    对于第二个问题、通常是由 PFC 的输入峰值电压和输出电压之间的电压变化不足引起的、您能否增加一点输出电压、例如从380Vdc 到390Vdc?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在150Vac 时、控制器触发欠压阈值时、控制器停止切换、然后重新启动吗?

    是的、您答对了。

    完整版原理图。

    部分示意图。

    2. 大电容电压升高到410,仍会产生噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    如果您在电桥后面使用薄膜电容器、并且电容器流经过多的高频电流、也可能会导致一些噪声。 为了降低噪声、我建议 您在电桥之后添加 π 型滤波器、而不仅仅是薄膜电容器、以查看是否有任何差异。

    您还可以更改 PFC 电感器值以更改工作频率、以防噪声来自薄膜电容器频率和 PFC 工作频率之间的振荡。

    对于我们的振荡问题、由于 vinac 采样点位于电桥后面、因此电桥后面的电压 具有较大的振荡、因此控制器可能触发欠压阈值、然后在200ms 后再次触发欠压阈值。

    请再次确认 Vinac 采样、您也可以尝试增大 C178以查看其是否改善。