This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:用于 HV 应用的 UC39002 (28V 输出)- Rbias1、Rbias2

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020232/ucc39002-uc39002-for-hv-application-28v-output---rbias1-rbias2

器件型号:UCC39002

您好、先生、

我使用 UCC39002在多个电源输出电压为30V 的情况下实现负载共享、

schmatic 如数据表中的以下原理图所示、是否可以让任何人知道如何为30V 应用设置 Rbias1和 RBias2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我关闭该帖子、因为您 创建 了同一帖子。