This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:TPS566335设计的 Vout-FB 之间的电容

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020440/tps566235-cap-between-vout-fb-for-tps566335-design

器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件:TPS566335

您好、先生、

现在、我使用 TI 器件 TPS566335。
如果此 IC 用于 VIN:12V 和 Vout:1V、是否可以像所附原理图那样在 Vout-FB 之间添加470pF 陶瓷电容器以抑制输出响应速度?
可行吗? 此设计中是否存在任何隐藏的问题?
或者需要确认哪些项目?


谢谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的。 前馈电容器可能有助于增加带宽。

    我的建议:

    执行波特图测试并确保带宽在1/3带宽内。 还应确保相补角高于45度。

    2.在反馈中注入较大噪声的情况下、保留一个与前馈电容器串联的电阻器的位置。 通常、您可以弹出一个0欧姆电阻器。 如果您在测试中看到一些多脉冲或一些不良的负载调节性能、只需将其更改为大约1k Ω。

    除此之外,我认为我对这一点不再感到关注。

    有关要选择的前馈值、请参阅 :https://www.ti.com/lit/pdf/slva289

    只有将 CFF 在带宽内生成的零点放在内部、它才有助于增加带宽。 添加 CFF 的一种积极方法是将 CFF 生成的零点和极点置于带宽内。 不过,只要按照我的上述建议,我认为应该没有问题。

    谢谢、

    Andrew