This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022与超低功耗 StepUp 并联

Guru**** 2812385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61099, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017422/tps61022-tps61022-in-parallel-with-a-ultra-low-power-stepup

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61099TPS61094

您好!

我们有以下应用:
我们必须提供一个调制解调器、在最坏的情况下、该调制解调器的电流为2安培@3、6V、持续大约3秒钟。 在另一个时间、它睡眠 并消耗最大 15uA、但不会不时(每天1次100mA)
此应用的输入电压电源可在最小0.7V 至3VDC 之间变化。 因此、我们正在寻找一种在调制解调器休眠时消耗最低功耗的 Steppup 解决方案。 所以我们的想法是
将一个非常低功耗的小型 StepUp 转换器用于待机模式(能够实现最大 100mA)。 如果需要2AMps (需要2AMps 时、我们有一个使能引脚)、则将一个"升压升压(TPS61022)"与低功耗 Stepup 并联。
提供2安培电流(请参见附图)

这通常是可行的吗?
我们可以选择哪种超低功耗的升代(TPS61099?)。
我们是否可以进行这种并行设置? 要设置2个 TPS (61022+?),我们必须做些什么? 不会相互影响?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    在回答您的问题之前、首先我想解释 TPS61022在以下负载分布下是否可以在0.7V~3Vin 至3.6Vout 的范围内运行:

    (1) 3秒2A;

    (2) 100mA (对于 TPS61022、在任何情况下都可以)

    (3)睡眠模式下为15uA (始终开启)

    对于上述情况、最极端的情况是0.7Vin 至3.6Vout/2A。 为了不通过关断 LSFET 来保护负载、它需要至少10.29A 的开关电流限制。

    TPS61022的最小电流限制规格为6.5A、这意味着该器件无法满足最坏情况的要求。  

    对于您的问题、并联运行的 TPS61022和 TPS61099肯定会相互影响。 在最坏的情况下、您将从 TPS61022获得全功率。

    我有以下问题:

    您的电源是什么? 为什么它具有如此低的 VOUT? 您的负载应用是什么? 是 NB-IoT 吗? 另请注意、TPS61022最初需要1.8V 的输入电压才能成功启动;

    您能否澄清您的静态电流要求? 如果您需要更长的电池寿命、那么使用 TPS61022实现高功率、使用 TPS61099实现低功耗以节省电流消耗是可以的。 如果您不需要该器件、则只能使用 TPS61022。

    如果您的负载分布较低、TPS61094是一个非常好的选择。 提醒一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答您的问题:

    (2) 100mA (对于 TPS61022、在任何情况下都可以)

    à 8s

    您的电源是什么?

    à 蓄电池的最小电压为1、8V、请提供0、7V -这是我身边的一种类型。 (我们目前已在使用 TPS61022)

    如果您需要更长的电池寿命、那么使用 TPS61022实现高功率、使用 TPS61099实现低功耗以节省电流消耗是可以的

    • 是的、这是我的问题:那么、我们能否像我所附的图纸中那样将 TPS61022与 TPS61099相结合? 需要完成的操作、例如、当 TPS61022启用(通过使能引脚)且 TPS61099也正常工作时:
      • 未启用 TPS61022时、TPS61022是否会影响 TPS61099。 我们是否必须添加可能组合的内容?
      • 对于两种情况均为 enaböled Ω(TPS61022+TPS61099..调制解调器正在运行时)、我们是否需要注意某件事?
      • 请记住:我们要组合这两个块、因为我们要使静态电流尽可能低。 TPS61099具有低静态电流、TPS61022仅负责调制解调器的电流峰值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我认为可以将 TPS61022与 TPS61099并联。 当它们并联在一起时、阻抗较低的电阻会在重负载下产生更高的电流。 彼此之间的频率接口也可以在 VOUT 上生成拍频。  

    让我测试一下这个案例、稍后再向您提供反馈。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完美、等待您的测试

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我已经在您的应用中测试了该案例。 请参阅随附的幻灯片。 如有任何问题、请告知我。 谢谢!

    -文豪

    e2e.ti.com/.../Parallel-Operation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    THA 真的很棒 感谢您的评估-我们将采用此产品!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    只需一个问题即可获得摘要:

    在这种情况下:TPS61022未进行平衡、只有 TPS61099保持 Vout、您测量的静态电流是多少? 多少 uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果您需要静态电流测试、请告诉我 TPS61022所需的反馈电阻器值以及您最关心的用例(VIN、VOUT)、我可以告诉测试工程师为我们测试该值。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhou、

    请参阅随附的 TPS61022。 现在应该是 TPS61099

    最坏情况:VIN=1、2VDC VOUT 3、8VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    因此、在以下情况下、我会让他们测试静态电流:

    (1) TPS61022禁用、TPS61099启用;

    (2) TPS61022与上述原理图相同;

    它突然让我想起您身边的 TPS61099原理图。 还请您与我们分享吗? 请注意、测试值 将 大于数据表中列出的值、因为我们测量关断电流并假设 VOUT=0V、但在并行操作中 VOUT 绝不为0V。 此外、FB 电阻器与 TEST 不同。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请您对上述问题发表评论吗? 测试 TPS61099和 TPS61022的 IQ 非常有意义、因为您的系统将同时使用这两种器件。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案:
    虽然迟到了,但我出差时间很短。 好的。 主题是。 我们尚未插入 TPS61099 (仅 TPS61022)、因为
    我们希望确切地知道这一点、以及如何将其并联。 因此、请推荐您可以使用的最佳设置(TPS61099周围)、我们将会这样做
    这是第一个设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、
    我不完全理解您的反馈:
    1) 1)您已将您的设置与评估套件一同使用。 因此、您可以在该设置中测量高效率电流、对吧?
    2) 2)原因:今天我们只有 TPS61022、没有 TPS61099 conntec。 因此、我没有电路图、我想您建议我们在维护输出电压时实现最小的静态电流
    TPS61022禁用、TPS61099启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    好的。 让我检查一下这个问题、并在下周给出您的建议。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我发现您配置的 TPS61022不稳定。 这主要是由于输出电容器不足。 我看到您仅使用2*10uF/10V。 考虑到直流偏置效应、这会使80%的电容降额。 这会在输出上产生大约4uF 的电容。 我不推荐这样的原理图。  

    对于 TPS61022、我们应在 VOUT 上使用更多电容器、以帮助在3秒内提高2A 的 PM 和 GM。 TPS61022的性能应得到更好的考虑、因为它在正常状态下关断;

    对于 TPS61099、建议使用 EVM 配置。

    让我使用正确的 COUT 设置来配置 TPS61022电路板。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、第一次评估的结果。 因此、仅需明确:

    1) 1)在 TPS61022上、您现在将配置正确的 COUT

    2) 2)在 TPS61099上、您建议根据 EVK 进行设置

    您将配置1)+2)、 然后您将测量静态电流? 最终结果。

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    1) 1)在 TPS61022上、您现在将配置正确的 COUT

    是的、FB 设置将与您的设置相同。

    2) 2)在 TPS61099上、您建议根据 EVK 进行设置

    是的、没错。

    您将配置1)+2)、 然后您将测量静态电流? 最终结果。

    我将测量以下情况:

    案例1:启用 TPS61022 +启用 TPS61099;

    案例2:TPS61022禁用+ TPS61099启用;

    案例3:TPS61022启用+ TPS61099禁用;

    请注意、在上述所有三种情况下、TPS61099和 TPS61022均已并联。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    测试资源非常有限。 我想确保测试将执行多次。  您能否确认您对以下配置是否满意? 谢谢!

    TPS61099:Cin:10uF/25V/25R/0603*1、COUT:10uF/25V/X5R/0603*2;RFB_H 为1MEG、RFB_L 为390k、有一个27pF 电容与 RFB_H 并联作为环路补偿器;

    TPS61022: Cin:10uF/25V/25R/0603*1、Cout:10uF/25V/X5R-0603*3;RFB_H 为820k、RFB_L 为150k;

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhou、  

    我们进行了双回声、是的、这种配置绝对可以检查静态电流。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的确认。 将在本周之前给出您的结果。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnaks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    请参阅以下测试结果:

    我们 强制 TPS61022 VFB=0.7和 TPS61099 VFB=1.3V、以确保它们都在无开关状态下工作。

    TPS61022

    TPS61099

    总 Iq (uA)

    输入电压(V)

    使能

    使能

    27.1.

    1.8

    禁用

    使能

    3.

    1.8

    使能

    禁用

    26.7.

    1.8

    -文豪