This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:修改0V 电池充电启动电压

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020286/bq2970-modify-0-v-battery-charging-start-voltage

器件型号:BQ2970

您好!

我想提高深度放电电池的充电阈值电压。 为了防止在2.0V 的电池电压下充电、我必须做些什么

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果充电器电压高于1.7V、BQ2970将允许充电。 遗憾的是、BQ2970无法防止在低于2.0V 的电压下充电。如果您的充电器 IC 具有使能引脚、您也许可以找到一种使用比较器控制此引脚的方法。

    此致、

    Matt