This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:外设电路电容、电感、电阻的建议值

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019689/tps92692-q1-recommendation-value-of-the-peripheral-circuit-capacitance-inductance-resistance

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

你(们)好

客户想知道 SEPIC 拓扑中外设电路电容、电感、电阻的建议值、您能给我们一个参考吗? 谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    我们正在进行此项工作、并将在24小时内返回给您。

    谢谢、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 TPS92682参考设计、其中的设计公式可帮助您进行 SEPIC 解调。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduev3/tiduev3.pdf?ts=1626791334935&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIDA-050029

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为您的参考设计是指 TPS92682Q1、而我询问的是 TPS92692Q1 SEPIC  外设电路电容、电感、电阻值、是否存在误解? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有适用于 TPS92692的 SEPIC 设计、因此我向您推荐 TPS92682 TIDA、其中包含可帮助您进行功率级设计的公式。   

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认。 由于我看到数据表中的方框图:

    因此、我想询问建议值。 那么、您是说、如果我想获取参数、我应该参考 TPS92682Q1 SEPIC 参考设计吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用数据表中的设计示例获取功率级值、使用数据表获取其他值。  

    谢谢 Tuan