This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:UCC21710:绕过 OC 引脚

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020387/ucc21710-ucc21710-bypassing-oc-pin

器件型号:UCC21710

您好!

我在使用2通道半桥的全桥电源中使用 UCC21710。

我使用的频率介于165-170kHz 之间。

当我增加占空比并在占空比上达到50%时、它会发生故障。

我没有在 MOSFET 的源极端子上使用任何分流电阻器、而是根据设计建议对来自源极端子的信号进行低通滤波。 从技术上讲、我假设它很短、应该有任何潜力。

我想知道是否有办法不使用过流引脚、也不在我的电源开发电路中使用保护。

谢谢你

Siddhant Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddhant、

    您能否分享一份有关如何将 OC 引脚连接到 COM/FET-Source 的原理图?

    将 OC 引脚连接到 COM 可直接完全禁用它、使用0欧姆电阻器来实现这一点、我不能确切地确定在这种情况下如何使用 LPF。

    最好

    Dimitri