This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A Simplis 模型

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070A, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019933/ucc28070a-ucc28070a-simplis-model

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件: UCC28070

我已经看到几个线程引用了这个部件的 simplis 模型。 我正在为新设计寻找此模型。 我可以获取该模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    该模型可从以下网址获得:  https://www.ti.com/product/UCC28070A#design-development

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只能看到 PSPICE 模型。 其他线程意味着实际的 Simplis 模型可用。 我缺少什么吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我找到了几个 Simplis 模型、并正在检查其中一个模型是否能够共享。 让我明天跟进。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您深入了解 John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我浏览过我们的数据库、实际上我们没有 Simplis 模型、这些模型是为 Simetrix 开发的、Simetrix 是 Simplis 的 Spice 引擎。 我无法确认我的车型是否经过全面测试、因此它们可能不像使用我们拥有的 PSpice 模型那样有效。  

    您可以使用 PSpice 模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    感谢您查看此内容。 任何机会都可以为该控制器创建 simplis 模型。 我知道这是一个巨大的伸展动作、但无论如何我都会问。 似乎 TI 认为 Simplis 是未来。 较新的控制器都具有 simplis 模型。 我计划使用 TI 的 LLC 控制器之一并购买 simplis、因为它只有 simplis 模型。 但是、simplis 价格很高(至少对于一家小公司来说)、但如果我能对其中的所有内容进行仿真、它将提供更多的价值、并且更容易销售给大公司。

    据我所知、UCC28070A 是一款旧的控制器、但 TI 的顶部交错式 PFC 控制器仍可用于连续导通模式控制。 未发布更新的器件。 我想说的是、SIMPLIS 中应该提供此控制器、因为它仍然是最新的、也是最大的。  

    我知道 TI 有一个 PSPICE 仿真器、我可以使用它、但这肯定需要更多的时间、这是我没有很多资源的。 此外、simplis 的优势将无法利用、这是我认为 TI see 的 simplis 是未来的原因之一。

    谢谢阅读。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我们正在努力将 PWL 模型仿真器整合到 TI 的 PSpice 中、理想情况下、PSpice 的运行速度会像 Simplis 模型一样快。 这是一项正在进行的工作、遗憾的是、我们目前确实有任何人在为 UCC28070开发 Simplis 模型。  

    是的、对于交错式 CCM PFC、UCC28070是我们的最佳器件、而现在、遗憾的是、我们只有 PSpice 模型。 我希望我能为您提供更好的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    最后一次感谢您对此进行研究。 听说 TI 正积极尝试在其 PSPICE 中实施 PWL 方案、这一点很有意思。 不幸的是、正如您所提到的、这对我现在并不是很有帮助...但可能是在道路上。

    我将在结束时提出建议;我认为由于 Simplis 目前是快速、准确仿真的热门工具、因此 TI 产品的最重要产品应该有一个模型来利用它。 我建议 TI 优先考虑快速将这些顶级 IC 放入 simplis 中、包括 UCC28070A。

    我也完全明白,这是不可能的,但我无论如何都说过。  

    谢谢 John!