This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:瞬态 Spice 模型和 DCM 问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017426/tps40200-transient-spice-model-and-dcm-question

器件型号:TPS40200

您好!

对于 TPS40200、我有两个问题:

1.是否有可供您共享的未解密 SPICE 瞬态模型?  

2.在数据表中的第8.2.1.2.3节中。 也就是说、必须选择电感器、以便控制器在最小负载时不会进入非连续导通状态。 此控制器不能实现 DCM 吗?


谢谢、BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    PSPICE AVG 模型可从 以下位置获取:https://www.ti.com/product/TPS40200#design-development##design-tools-simulation。 但是、我在这里看不到 PSPICE 瞬态模型。 也许您可以改用 TINA 瞬态模型-它也位于 TPS40200产品文件夹中。

    请注意、数据表该部分中的示例提到了在轻负载条件下保持 CCM 运行。 鉴于这是一个非同步控制器、一旦电感器电流达到零、它将默认以 DCM 运行。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您的回复。

    有一个可用的 PSPICE 瞬态模型(SLVM070.ZIP)。 但是、它不能与其他 SPICE 仿真器一起使用、例如 Micro-Cap、因为它是加密的。 此外、TINA 瞬态模型也不起作用。  
    如果您可以检查内部是否 PSICE 互阻态模型版本(SLVM070.ZIP)也作为未解密版本提供、这是否是一个坏主意?

    谢谢、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我怀疑它不可用。 为什么需要未加密?

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我一段时间没有听到你的声音。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 同时、我将关闭该线程。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    遗憾的是、加密的瞬态模型仅在 PSpice 中工作。 使用其他 SPICE 仿真器时、必须对模型进行解密。 我使用的是 Micro-Cap、加密模型不起作用。 我确实在 TINA 中运行了它,但是我的压缩库不可用;)如果您找到了未解密版本,我很感谢您能通过电子邮件共享它。

    BR、

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Fabian。 我的理解是未加密版本不可用。 如果我能找到它、我会在这里通知您。

    此致、

    Tim