This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A2401DBVR 输出电容器的最佳值

Guru**** 2531510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020168/tps7a24-optimal-value-for-output-capacitor-of-tps7a2401dbvr

器件型号:TPS7A24

输出电容器的建议值
数据表的最小值范围为1uF、标称值为2.2uF、最大值为100uF。
这是在什么条件下确定的?
(例如、它取决于输出电流)

此外、当输出电流为10mA 时、最佳值是多少?
请告诉我从数据表的哪个位置阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您转到6.2"电气特性"、您可以看到有关2.2uF 电容器的大量信息、但电流不是10mA。 所有运行的测试都具有1mA 的电流。 使用10mA 输出电流时、这些值会有所不同。

    此外、6.3还提供了有关运行条件的良好信息。 输出电容范围很宽。  

    在8.1.3中、有效输出电容不应超过50uF。  

    此外、最佳值实际上取决于应用和您尝试实现的结果。

    条件:  

    温度、输入电压和输出电压、输出电流。  

    我所附图片见第3页。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    Josh Nachassi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、  

    电容器的范围与输出电流的范围一致。 因此、0 -200 mA 与1-100 uF 一起工作。

    谢谢、

    Josh Nachassi