This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS73615是?TPS73115 μ A 的系列器件

Guru**** 2815465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS736, TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019864/tps736-is-tps73615-a-family-device-with-tps73115

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件: TPS731

大家好、

我的一位客户将使用 TPS73115进行新的产品批量生产。

但他们知道、 由于 TPS73115交货周期太长、因此很难在到期日前准备器件。

因此、他们决定使用 TPS73615而不是 TPS73115、因为器件交货周期非常短。

目前他们有以下几个问题。

请给我回复。

问题1.  TPS73615是否是 TPS73115系列器件?  

问题2. TPS73615晶圆工艺与 TPS73115工艺是否相同?

问题3. 主要差分点电流限制值是否仅限?

问题4. 当输出负载电流小于150mA 时、TPS73615与 TPS73115的性能是否相同?

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    问得好、让我 帮助提供一些其他信息。 通常、是的、这些器件具有相同的系列/晶圆/交流性能。

    问题1.  TPS73615是否是 TPS73115系列器件?  

    (MC)- 是。

    问题2. TPS73615晶圆工艺与 TPS73115工艺是否相同?

    (MC)-是。

    问题3. 主要差分点电流限制值是否仅限?

    (MC)-正确。

    问题4. 当输出负载电流小于150mA 时、TPS73615与 TPS73115的性能是否相同?

    (MC)-正确。  

    请参阅下面显示相同交流响应的其他比较:

      TPS736 TPS731
    AEC Q100标准
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.4. 0.15
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.7. 1.7.
    输出电压(最大值)(V) 5.4. 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 1.2. 1.2.
    固定输出选项(V) 1.25、1.5、1.6、1.8、1.9、 2.5、3、3.2、3.3、4.3 1.25、1.5、1.8、2.5、3、 3.1、3.2、3.3、5
    使能 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 无电容、陶瓷 无电容、陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 32 32
    噪声(uVrms) 30 30
    精度(%) 1 1
    VDO (典型值)(mV) 75 30
    Iq (典型值)(mA) 0.4. 0.4.
    热阻 θJA (°C/W) 53. 207.
    最小封装面积(mm2) 4.64 4.64
    封装类型 SON、SOT-223、SOT-23 SOT-23

    谢谢、

    -Maxx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxx:

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡祖亚!

    要获得帮助、请单击此处、

    -Maxx