This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:时序

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018637/tps3813-timing

器件型号:TPS3813

我对在不引起复位的情况下切换 WDI 的时序要求感到困惑。 我的 WDT = 0V 且 WDR = 0V、我似乎需要 WDI 长时间从低电平启动。 当我为 nRESET 变为高电平做好准备时、我需要将 WDI 设为高电平 X ms。 从数据表中可以看出、下窗框为6.27ms - 9.46ms。 我认为这意味着 WDI 需要保持高电平至少6.27ms。 问题1:WDI 是否需要在下窗口中变为低电平? 如果是、它需要多长时间处于活动状态? 问题2:如果 WDI 只需要在下窗口中处于活动状态、那么在初始10ms 之后的190ms < 300ms 内的窗口帧内、我可以随时将 WDI 驱动为低电平吗? 问题3:时间应该是什么样的? a)我的电流设置在600ms 内驱动为低电平(我希望这会强制复位) b)通过将 WDI 设置为高电平10ms 来触发看门狗。 c)将 WDI 设置为低电平200ms d)从步骤 b 重复 I 假设我应该能够在 b-c 上无限循环、而不会跳变复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我 正在研究这个问题-我很快就会回来。  

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您的问题的回答顺序

    1. WDI 需要该窗口帧中转换以 防止/RESET 生效-如果它在自上次转换后的6.27ms 之前转换、那么您 无法确定/RESET 是否会生效。 请参阅数据表中此处的图7:  
    2. 您应该具有某种方波或脉冲、其中边沿的发生时间不早于最后一个边沿的6.27ms、也不晚于最后一个边沿的200ms。 如果您执行触发/RESET、则它将保持20ms-30ms (来自数据表中的第7.7节)。 在该时间之后 、将释放复位、下边界将被禁用、在检测到第一个低到高转换后、下边界将被启用、我们将享受此行为、直到电路断电。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!