This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:面临 BQ79616通信和电池单元测量方面的问题。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018091/bq79616-q1-facing-issues-with-bq79616-communication-and-battery-cell-measurment

器件型号:BQ79616-Q1

您好、TI 团队、

 

我自己 Rakesh 为电池管理系统项目的 BQ79616 ASIC 开发复杂的设备驱动程序(CDD)。

在使用 BQ79616器件进行测试时、我面临下面列出的几个问题、请您深入了解并向我提供快速反馈。

 

  • 电池电压测量精度:

我们观察到、只有 VC0引脚测量精确的电池电压、而随着其他引脚(VCX)读取/测量降低的电池电压、差值接近1伏。        

 

  • Comm diag 错误:

 BQ79616器件持续报告 SOF 和菊花链 CRC 错误、即使在单次读取操作@10ms 时也是如此、

 

  • 执行 CBFet 开路诊断时 VC 引脚测量电压的波动。

 每当执行 CBfet 开路诊断时、VC 引脚测量电压会波动(10%)。

 

  • 当电池平衡处于活动状态并且执行 CB 开路诊断时、观察到器件未响应。 即使在 CBfet 开路诊断中、我们是否也需要暂停电池平衡?

 

 

我请求您尽可能提供演示/示例代码、以加速/帮助我们的开发活动。

如果我们错过了任何先决条件或配置、也会为我们提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Rakesh、

    感谢您的参与。 为了调试您的问题、我们需要有关您的设置的更多信息。 您是否正在使用 BQ79616-Q1 EVM?

    如果您可以访问 Mysecure 文件夹、则数据表中存在包含设计建议和示例代码的文档。 如果您无权访问、请通过主器件页面提交申请。 我附上了一张用于导航的图片。

    关于电池平衡、我建议您在执行 CBFET 开路诊断时暂停电池平衡。 执行 CB 时、CBFET 电阻器上会出现 IR 压降、从而导致诊断中出现不正确的电压读数。

    请提供信息/原理图、以便我们帮助您解决问题。

    最棒的

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉、但我不得不删除您的回复。 请勿将较长版本的数据表发布到公共论坛。 数据表仅在 NDA 的约束下共享。  

    如果您愿意、请随时联系您的 FAE、以便我们可以通过电子邮件讨论 NDA 限制主题。 否则、您可以重新发布您的问题、我们将尽可能公开地回答您的问题。

    此致、

    Kristin Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    很抱歉、我发布了数据表供参考、不了解 TI 政策。

    您能否向我提供电子邮件参考、以讨论数据表版本控制、现在我正在使用 V1.18草案。

    当 CBFET 诊断(验证和打开电路)正在执行时,我在与堆叠器件的通信方面面临重大问题。

    对于这两种诊断、即使在4-5个诊断执行周期后、也可确保电池不平衡 BQ79616器 件不响应。

    目前,出于测试目的,我们每250ms 启用一次 open (VC/CB)、温度/电池测量验证、CBFet 验证。

    如果我禁用 CBfet 开路并验证诊断、则根本看不到上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您将能够使用 BQ79616-Q1产品页面 并按照"立即申请"导航请求更新数据表以及其他参考文档、如我之前的回复所示。 为了正确 地分析您的情况、我们需要有关您的设置的更多信息。 您是否正在使用 BQ796161-Q1 EVM?

    此致、

    Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、我们使用的是 BQ79616-Q1。

    我指的是同一 ASIC 的 SLUSE81–2020年8月数据表草稿。

    现在、我们面临 CBFET 诊断问题。

    1) 1)堆栈在5-10个 CBFET 诊断周期后无响应。

    2) 2)当软件执行 CBFET 解压时、电压会略微波动(5-10%)。

    我们需要研究的任何探头/指针吗?

    此致、

    Rakesh Gadde。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回答。 此问题是否仅在使用 CBFET 诊断时发生、还是在打开电池平衡时也发生? 如果两者都为是、则可能是导致电流限制的设置问题、因此通信中的电流损失过大。  

    您还可以解释"波动"电压的含义是什么? 是峰值电压还是平均电压的5-10%?

    如果您 可以与施加的电压一起共享原理图、以便我们确定这是否是硬件问题、将会有所帮助。 如果您愿意、您可以给我发送一封私人邮件、我们可以进一步讨论或咨询您的指定 FAE (现场应用工程师)。

    此致、

    Christian