您好、TI 团队、
我自己 Rakesh 为电池管理系统项目的 BQ79616 ASIC 开发复杂的设备驱动程序(CDD)。
在使用 BQ79616器件进行测试时、我面临下面列出的几个问题、请您深入了解并向我提供快速反馈。
- 电池电压测量精度:
我们观察到、只有 VC0引脚测量精确的电池电压、而随着其他引脚(VCX)读取/测量降低的电池电压、差值接近1伏。
- Comm diag 错误:
BQ79616器件持续报告 SOF 和菊花链 CRC 错误、即使在单次读取操作@10ms 时也是如此、
- 执行 CBFet 开路诊断时 VC 引脚测量电压的波动。
每当执行 CBfet 开路诊断时、VC 引脚测量电压会波动(10%)。
- 当电池平衡处于活动状态并且执行 CB 开路诊断时、观察到器件未响应。 即使在 CBfet 开路诊断中、我们是否也需要暂停电池平衡?
我请求您尽可能提供演示/示例代码、以加速/帮助我们的开发活动。
如果我们错过了任何先决条件或配置、也会为我们提供指导。