This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM137QML-SP:应用查询

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020010/lm137qml-sp-application-inquiry

器件型号:LM137QML-SP

大家好、团队、

我们尝试使用 LM137H1PQMLV 实现电路、其中我们有-5V 输入、并且我们需要-4V 至-1.2V 之间的可变负电压。 根据 数据表建议、我们当前选择 R2作为500欧姆的可变电位计、选择 R1作为120欧姆。 你还有其他建议吗? 我们只使用相同比例的更高值(即500K POT 和120K)来获得更高的阻抗、或者您是否看到这方面的任何问题?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

     

    在某些情况下、由于温度和器件间制造差异的影响、基准电压可能无法达到-1.2V。 对于设计而言、这是一个问题、还是可以将电压调节到-1.3V 至-1.2V 范围内的最大值?

     

     

    我建议不要为您的电阻器使用高阻抗值。 此器件具有最小负载要求、因此您需要确保选择 R1和 R2、以便负载始终足够高、从而满足此要求。 您还可以使用增加的负载来满足此要求、但仅使用分压电阻器来满足要求有助于最大限度地减小 IADJ 给输出电压带来的误差。

     

    谢谢、

    Sarah