This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:变压器从评估板变为评估板

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730, TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019975/tps23730-transformer-change-from-eval-board

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件: TIDA-050045

我 使用 TPS23730创建了一个基于 TIDA-050045评估板原理图的设计。 评估板原理图中的变压器不可用、因此我将变压器更改为 POE51Q-50ED。 收到 PCB 后、我的设计无法正常工作。 我想知道这是否与变压器有关? 变压器是一种 PoE 变压器、用于60W 应用。 该变压器与开发原理图变压器之间的一个主要区别是电感值。 这会对我的设计产生什么影响、这是否与我的电路板无法正常工作有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    此处使用的变压器是专门为该设计创建的。 它可能不是公开的、但 Wurth 确实做到了。 如果您可以与 Wurth 联系、我可以向您发送规格表。  

    初级电感是该设计的关键基石之一。 一次侧电感设置一次侧电流、从而设置二次侧电流。 电感器的公式为 V = L di/dt。 由于电压不变、开关频率(dt)也不会改变、因此电流必须相应地改变。  

    CS 引脚监测流经初级 FET 的电流、以在开关周期中关断初级 FET。 因此、在不重新评估该电阻器的情况下更改电感将改变开关行为。  

    初级电流反映在次级侧、因此可能需要重新访问输出电感器。  

    此外、电感和匝数比有助于在反馈系统中设置极点和零点。 有时、这并不是一件大事、但它可能会造成破坏。  

    我还会检查匝数比。  

    最后、如果 Linkcom 是首选供应商、我还让他制造了这种变压器。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于变压器的电感较小、初级中的电流将更高。 我看到了这一点、但控制器不应该停止周期、因为它会感应流经电流感应电阻器的电流?  我之前想象过、由于电流在更短的时间内达到阈值、因此周期截止时间更早。 最后、我看到有源钳位电容器上的电压非常高(~200V)。 该电压必须以某种方式来自较高的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    是的、正确、较低的电感意味着初级中的电流更高。 以下白皮书在第4.3.2节中详细讨论了该电容器

    https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts=1613509635915&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在不改变钳位电容器的情况下改变电感会导致更高的 FET VDS 电压、因为它允许更高的纹波。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师