This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A2401DBVR 数据表8.2.2.2选择反馈分压电阻器错误

Guru**** 2530740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020207/tps7a24-tps7a2401dbvr-data-sheet-8-2-2-2-selecting-feedback-divider-resistors-error

器件型号:TPS7A24

请确认 TPS7A2401DBVR 数据表中的错误。

"8.2.2.2选择反馈分压电阻器"中的计算示例为
我认为这是 VOUT = 3.3V 的计算示例、您是否认识到以下是印刷错误?
(×:错误、〇:正确)

×在本设计示例中、VOUT 设置为5V
↓μ A
〇 在本设计示例中、VOUT 设置为3.3V


×MΩ+ R2≤5 μ A。
↓μ A
〇 MΩ+ R2≤3.3 μ A。


请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    存在拓扑误差、如您所述、计算结果与 Vout=3.3V 匹配。

     MΩ、对于 Vout=5V、公式9确实提供了 R1 + R2≤5 μ s、但实际上、该部分的其余部分使用 Vout=3.3V。 因此、除了数据表未继续使用原始 Vout=5V 并且在 Vout=3.3V 情况下结束外、所有公式和数学计算都是正确的。  

    我将提交数据表审核、以便正确解决此问题。 感谢大家的观察。  

    最棒的  

    Edgar Acosta