This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:输入 GND 的分辨率为 GND

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017071/tps61230-the-input-gnd-have-res-to-gnd

器件型号:TPS61230

大家好、

我的客户现在使用 TPS61230。

但备用电池的输入与 GND 之间的电阻为3.8欧姆。

但是、如果使用来自前电路的3.8欧姆电阻、TPS61230 电路将会振荡;当客户断开前电路时、这意味着没有3.8欧姆电阻。TPS61230可以正常工作。

我是否可以询问 TPS61230如何能够正常工作、即使在连接到 GND 的3.8欧姆电阻条件下也是如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您的应用中的输出电压/电流是多少? 3.8R 将限制电池输出的电流。 如果输出功率较高、升压转换器的输入电压将下降并触发 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    输入为4V

    输出为5.1V/500mA。

    我不确定我是否理解您的描述。

    如果输入= 4V、则由于 Rsense = 3.8欧姆、因此输入电流为4V/3.8ohm=1A? 因为输出功率为5.1V*500mA。 那么输入电压是5.1V*500mA/1A=2.5V? 那么它将触发 UVLO?

    但为什么输入电流取决于需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    进入 tps61230的功率必须高于 TPS61230的输出功率。

    如果 与电池串联3.8R、则的最大输出功率仅为1W。 这低于输出功率5*500mA=2.5W。

    因此电路无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jasper、

    如何计算电池的最大功率? 为什么是1W?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    电池输出功率为(VBAT-IBAT*3.8)*IBAT。 IBAT 是电池输出的电流。 然后我们可以找到 (VBAT-IBAT*3.8)*IBAT 的最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     非常清楚 、 谢谢!