This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:BQ25101YFPR 无法重置 PCM

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018850/bq25101-the-bq25101yfpr-is-not-able-to-reset-the-pcm

器件型号:BQ25101

Hola、  

Usamos BQ25101YFPR y encontraamos un problemema para la siguiente condición ó n。

1. El PCM de la batería está ó n abilitado por un voltaje de batería ó n muy bajo。  

Sin embargo、el PCM de la batería ó n no se puede desactivar。 La batería ó n no se puede cargar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在启动期间附加显示输入电压、输出电压、ISET 的波形? 另请 在此处附上原理图以供查看。 如上一篇文章所述、您可以尝试提高预充电电流。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    使用的基准是 BQ25101YFPR、无法处理预充电(预充电)、ISET 设置为34mA、我还使用80mA 进行了测试。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    对于低于50mA 的充电电流、我们建议在 ISET 上使用额外的 RC 电路:  (来自 d/s 的第9.2节)

    当电池深度放电时、OUT 引脚在没有 VIN 的情况下的读数是多少? 您的第一个示波器抓取看起来像适配器仍然连接。 也最好查看 ISET。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、上一条注释的图像与 PCM 打开时的图像相对应、几秒钟后 PCM 完全打开、电压为0V。

    我还尝试过 Rset 中的滤波器、但它不起作用。
    我在 Vin 中的5V 连接上附加了初始时间的新图像。
    我认为3.6V 时的时间不足以重置 PCM。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    您发现此问题的器件数量是多少? 这种特定的保护器可能与器件不兼容。 您能否共享 PCM 原理图

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    抱歉、在原型的准备过程中回流焊的温度问题、我们已更改了正在测试的两个单元、问题已得到解决。非常抱歉、您花了很长时间为我们服务、感谢您所做的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您的介绍。

    BR、

    Nick