This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821:RT/CLK 悬空

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019408/tps54821-tps54821-rt-clk-left-floating

器件型号:TPS54821

我有一个 TPS4821设计、使 RT/CLK 引脚悬空。  在将47.5K 电阻器安装到 GND 后、我看到 PH 信号在1MHz 左右翻转@ 5 - 6次、然后切换到500kHz。  想知道这是否处于轻负载的脉冲跳跃模式。  是否有最低负载要求?  当设计为1.0V 时、输出电压为0.4V。   器件是否可能由于 RT/CLK 引脚悬空而损坏?

下面是该电路的原理图。

VIN/PVIN = 5.0V、

1V5高达1.5V

EN 在5V 时为高电平。  

为了将电源与负载电路隔离、对 R90进行了取消填充。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    支持团队已经进入了他们的周末。

    支持团队的专家将在周一(7月19日)之前回来。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有最低负载要求。 您能否帮助使用数字万用表测试 FB 引脚电压?  

    您有多少个 RT/CLK 悬空的电路板? 所有电路板都遇到相同的问题? 实际上、RT/CLK 不能悬空。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    我拔出另一个板并安装了 RT/CLK 电阻器、电源按预期出现。   

    警告:对于使用此器件的所有人、请勿悬空 RT/CLK 引脚。

    感谢您的快速响应。