This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:关于 TPS92513 / TPS92512的 LED 调光电路

Guru**** 2557990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92513, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019286/tps92513-about-led-dimming-circuit-of-tps92513-tps92512

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件:TPS92512TPS61165

如应用手册中 SLVA419B 的图3所示
我 想通过 R1提供可变 Vref 来更改 LED 电流。
是否可以将此方法与 TPS92513/TPS92512结合使用?
当我在评估板上实际尝试时、它按预期工作、所以我认为没关系、但我会检查它以防万一。

最初、我想向 IADJ 提供0至1.8V 的可变电压、以改变 LED 电流。
但是、在检查评估板时、当向 IADJ 施加可变电压时、
IADJ 电压和 LED 电流之间关系的线性度不好、不符合计算结果、
因此我决定不能使用它。

当我这次尝试 SLVA419B 图3的方法时、线性度很好、它按计算工作、
因此、我将考虑 SLVA419B 图3中的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki、您好!

    这是一个有趣的解决方案、我认为它也适用于 TPS9251x。 您是否会考虑通过此方法共享测量数据?  

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照附件所示放置了 RC、并输入幅值为1.8V 的 PWM 信号。
    实际上、我在评估板上添加了此电路、并确认 LED 电流根据 PWM 占空比变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nozaki、您好!

    这也是一个很好的解决方案、并且在 TPS61165中实现了这一目标。

    Robin