This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:IADJ 与 IOUT 之比不恒定

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019380/tps92641evm-iadj-to-iout-ratio-not-constant

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92640

尊敬的 TI 支持:

我正在为应用评估 TPS92640。

在 EVM 中、我已将 Rsense 更改为333m Ω将 R6更改为47K、从而使 V_IADJ 为2.5V、标称输出电流为750mA。

在我的测试中、我注意到检测电阻器和 V_IADJ 上的电压比不是10、并且在模拟调光范围内不是恒定的。

以下是一些直接在 IC 引脚上测量的电压:
V_CS = 251mV
V_IADJ = 2.428V
比率:9.64

V_CS = 38.75mV
V_IADJ = 330.5mV
比率:8.53

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    对于 IADJ 较低的情况、TPS92640可调光、但电路之间的差异可能更大。 因此、我建议您使用 PWM 调光来实现小输出电流。

    此外、对于模拟调光、当器件处于 CCM 模式时、准确度最高。 BTW、您是否会想到简单地介绍您的应用? 谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuan Shao。

    由于 SVM 要求、我们不需要 PWM、因此我们希望实现低模拟调光。 这就是为什么向我推荐此器件的原因。

    无论采用 CCM 还是 DCM 模式、Rsns 上的平均电感器电流都应与 IADJ 设定点成正比。

    我们的应用是住宅照明。 我们想把光调暗到大约50…… 100mA 电流。
    技术数据:
    Vin 48...50V
    I、OUT 750 - 100...50mA
    VLED 近似值 750mA 时为36V、100mA 时为32V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    电感电流纹波与电感值、开关频率、输入和输出之间的电压差、导通时间设置等有关。 请保持电感器电流纹波的一半低于平均电流、以保持 CCM 模式。

    http://proddmsvm.itg.ti.com/viewdoc/slva419b.pdf

    我想您可以参考并尝试使用 TPS92640的第三种方法来实现更深层次的模拟调光。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    [引用 userid="447534" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019380/tps92641evm-iadj-to-iout-ratio-not-constant/3768482 #3768482]\n 电感电流纹波与电感值、开关频率、输入和输出之间的电压差、导通时间设置等有关。 请保持电感器电流纹波的一半低于平均电流、以保持 CCM mod[/quot]


    当然、您是对的、CCM 取决于这些因素。 然而、LED 电流的设定点由 VADJ / 10/Rsns 给出。 但在我的应用中、10因子似乎不是恒定的、 而不是10。

    感谢您提供应用手册。 这展示了模拟调暗 LED 电流的有趣方法。
    与使用 TPS 的 IADJ 相比、哪些优势会影响电流?

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    即使在小电流条件下、也可以保证线性度。

    Robin