This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456:TPS2456RHHT

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2456, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020109/tps2456-tps2456rhht

器件型号:TPS2456
主题中讨论的其他器件: TPS25947

您好、先生、

我们在设计中使用 TPS2456RHHT。我们的要求是在没有电源的情况下使用冗余电源并进行切换。我们的问题是如何在两者都存在的情况下选择输入电源。此外、由于支持共享、 然后、如果一个电源出现故障、则会发生或不会发生平稳开关。

请尽快答复。

此致

Ramesh Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    感谢您与我们联系。  当 V (INx–OUTx)超过10mV 时、TPS2456将 GAT2x 引脚拉为高电平、当该差分电压降至–3mV (VOUTx 大于 VINx)以下时、TPS2456将引脚拉为低电平。 这些阈值提供13mV 的迟滞、有助于防止误触发、如下所示。  

    当两个输入都存在时、将激活比另一个高13mV 的输入电源。 如果一个输入发生故障、将会发生平滑切换。 但是、我是否知道您的应用中的最大电流要求? 最近推出了一款集成电子保险丝 TPS25947。 此器件可支持高达5.5A 的负载电流。 请查看此器件并告知我们您的反馈。