This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 并联降压转换器类型

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS562211, TPS563201, TPS562201, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019799/buckconverter-type-in-parallel

主题中讨论的其他器件:TPS563211TPS562211TPS563201TPS562201TPS62933

您好!
对于新产品系列、我们计划使用2个降压转换器:
-我们有 VIN:最小4VDC 至最大 18V 直流
-在次级侧、我们需要3、8VDC 和最小3、2VDC
-在次级侧、我们需要在短时间内(每天最多3秒)获得2、5Amp (GSM 调制解调器)
为了实现极低的静态电流,我们计划使用2个降压转换器。 一种是非常低的功耗、并保持最大3、8VDC 100mA 输出。 它应该具有最大值 2uA 或更低
另一个可能不是很低功耗但能够提供2、5Amps。
-请参阅下面的波多斯图。

问题现在是:
-对于大降压、您会推荐哪种 TPS 类型、对于小功率降压、您会推荐哪种类型?
-通常可以并联2个降压 TPS 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    认为 TPS563211、tps562211、4.2V-18V、3A/2A 器件适合您的应用。 它们都是 APLed,将于9月21日 RTM。 MODE 引脚可用于配置 ECO/FCCM+PG/SS。

    如果可接受较低的输入电压,TPS563201/2/7/8和 TPS562201/2/7/8 (4.5V-17V、2/3A) 是替代产品。它们是 RTMed。  

      可以并联2个降压 TPS。  

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、许多 thnaks 可供您推荐:

    好的、我们将采用 TPS563211。 此类型涵盖高电流。  

    现在的问题是 、对于100mA 侧、我们正在寻找一个可接受此输入电压(17或18V)但具有极低瞬态电流的超低功耗降压转换器、 我们正在搜索 一个 qhich 类型、当器件在输出侧切换和保持3、8VDC 时、消耗的电流仅为几 uA 或更少<1uA。 您是否也有此类型的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    TPS563211/22111可在轻负载时(通过配置为 ECO 模式)保持高效率、而其 IQ 约为120uA。  

    如果需要超低静态电流:,您可以试用 TPS62933 (30V 3A)、12uA IQ 电流,它是 APL。

    对于17V 输入电压低 Iq 的器件、您可以试用 TPS62125 、TPS62901TPS62902 和TPS62903

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feiler

    降压和降压低功耗是否会同时工作?  

    如果是、我认为它们不能 并行。  

    您可能需要如下所示的"或振铃"。