This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:在哪里报告 TPS7A20 PSPICE 模型中的错误?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1020091/tps7a20-where-to-report-bug-in-tps7a20-pspice-model

器件型号:TPS7A20

sbvm961.zip::tps7a20-adj_trans.lib:

.param RtoP=3e6 PSRR=178u rbottom={(3e6)/((V_out/0.8)-1)}会导致错误

未定义 V_OUT、TINA 在稍后在非相关 SPICE 中查找定义后报告有关定义前使用的错误。

可以通过使用实际输出电压代替 V_out 或在 Current Param 之前添加.Param 行来分配 来解决问题

值更改为 V_OUT

此致

Wiley Hill

伏特电子产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiley、

    在 PSpice 测试台中有一条.Param 语句、您只需将 V_out 参数更改为正确的设定点即可。  这就足够了、因为设定点只会更改内部反馈电阻器和 LDO 的增益。  它也应该在 TINA 模型中以这种方式工作、尽管可能没有发布测试台来展示这一点。  您可以下载 PSpice for TI (免费安装)并使用 Cadence PSpice 模型和 testBench、也可以手动将.Param 语句添加到 TINA 模型中(如果仿真中缺少.Param 语句)以实现相同的目的。

    谢谢、

    斯蒂芬