This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:电流监控器精度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019725/tps2492-current-monitor-accuracy

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2660

您好的支持团队。

我对 TPS2492的电流监控器精度有疑问。

TPS2492在50mA 时是否有可能实现±5%范围内的电流监控精度?
如果可能、您能否举一个设置示例?
如果不可能、是否有可行的产品?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、

    感谢您的联系。

    您能否分享一些更多信息来建议合适的选项

    • 最大负载电流和最大输入电压是多少。 ?
    •  什么是最终产品?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    感谢您的回答。

    >最大负载电流和最大输入电压是多少?

    我误解了 TPS2492的最小输入电压规格。
    输入电压要求为5V。

    > 最终产品是什么?

    它是一个广播设备。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    最大负载电流为1A。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    感谢您提供详细信息。

    TPS2660是最接近的时基故障、但电流监控器精度在80mA 时在+/-15%范围内

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    感谢您的建议。

    此致、

    千兆