This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:FB 电阻、可避免噪声耦合

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019723/tps54202-fb-resistance-to-avoid-noise-coupling

器件型号:TPS54202

您好专家、

我的客户遇到了耦合到 FB 节点的噪声问题。

他们的设备噪声很大。 他们还发现 Vout 振荡与设备噪声同步的问题。

当他们尝试较小的 FB 电阻(1k Ω+ 220k Ω)时、这个问题得到了改善。 我们认为、这是 由耦合到 FB 节点的噪声造成的。  

现在、他们使用的是数据表建议中的100k Ω 和22k Ω。   

(此外、我们还将讨论 FB 节点的 PCB 布局。 但是、此设备 已上市、他们希望仅修改组件值。)

请告诉我建议的最小 FB 电阻器吗?

此外、请告诉我小电阻器降级的情况。  效率、FB 电阻器上的损耗以及其他方面?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能帮我们分享 SCH 和布局以供审核吗? 我们可以根据您的共享情况,更好地查看并给出评论。

    通常情况下,FB 电阻器上没有最小限制。 该值由 FB 电阻器(Vout^2/ FB 电阻器)和噪声的功率损耗平衡定义。  

    如果 CFF 与上 FB 电阻器并联,它也会对环路性能产生一些影响。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 赵新