This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:在14V 输出电压条件下提供 EN/VDD/ BOOT 连接咨询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019734/lm2623-en-vdd-boot-connection-consult-under-14vout-condition

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61288

大家好、

客户希望使用我们的 LM2623实现14V 输出电压、但我们的 BOOT 引脚只能维持10V_max 客户希望使用外部3.3V 为 BOOT 引脚供电。 这样做是可以的吗? 下面是第一个版本的原理图。 谢谢。

最棒的

斯坦利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    我可以知道输入电压范围吗? 此应用程序的最大 Iout 是多少。

    TI 拥有许多更合适的新型升压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我会检查详细信息并返回给美国、但您能否先查看我的初始请求?  是否可以这样做以将 BOOT 连接到外部3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    输入电压为2~3.8V、输出电压应为14V、电流为0.3A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    可以使用外部3.3V 为引导引脚供电。 另请注意、建议 VDD 引脚的 EN 引脚电压范围为3V ~ 5V。 VDD 引脚不应连接到反馈网络的中心点。

    除此之外、我恐怕 LM2623的电流能力不够高、无法支持2~3.8V 输入电压、14V、0.3A 输出应用。 它将触发器件开关电流限制。

    TPS61288可以是替代器件。